07.08.2023 11:43 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
WinCC Unified erlaubt es Berichte in .xlsx oder .pdf ausgeben. Grundsätzliche Informationen zur Vorgehensweise haben wir hier beschrieben: Überblick Reporting mit WinCC Unified Wie kann dies nun jedoch automatisiert geschehen? Im Control, welches in der Runtime zur Verwaltung der Berichts und den Aufträgen genutzt wird lassen sich in den Auftragsparametern die sogenannten Trigger einstellen. Trigger sind Auslöser, welche die Berichtgenerierung anstoßen können. Berichte können zudem manuell vom Bediener angestoßen werden. Bei den Triggern lassen sich drei Arten von Triggertypen unterscheiden:
Variablentrigger werden dann ausgelöst, wenn Sie eine Variable mit einem bestimmten Kriterium ändert. Beispiel: Eine Bool-Variable = Wahr oder eine Int-Variable >= 20. Serientrigger wiederum sind zeitliche Trigger. So beispielsweise: Jeden Montag in der Woche um 8:00Uhr soll der Bericht generiert werden. Hier kann auch ein Zeitintervall angegeben werden, in welchem die Berichte automatisch generiert werden sollen. Der Kontext-Trigger kann nur im Zusammenhang mit der Technologischen Hierarchie eingesetzt werden. Wenn dort ein Anlagenobjekt einen Zustand einnimmt, dann soll der Bericht angetriggert werden. Beim Erstellen des Berichtsauftrages kann dann aus einem der erstellten Trigger ausgewählt werden. Hinweis Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf