27.02.2024 11:23 | |
Beigetreten: 26.02.2021 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Servus, ich bin am verzweifeln. Kurze Soll-Funktionsbeschreibung: Die LOGO wertet die Wirkleistung eines Siemens PAC 2200 (über Modbus TCP) am Netzanschlusspunkt aus und soll abhängig von der Leistung 3 Schütze unterschiedlich ansteuern. Q2 ist ein NC Q3 und 4 NO Gewünschtes Verhalten (Zustände der LOGO Ausgänge): P < -50 (einspricht Bezug 500W) Q2, Q3, Q4 = 0 P > -50 und < 100 --> Q2 = 1, 4 = 1 , 3 = 0 P > 80 --> Q2 = 1, 4 = 0 , 3 = 1 P > 1800 --> Q2 = 1 , 4 = 1 , 3 =1 Was NIE eintreten darf: Q2 = 1, 3 und 4 = 0 ! deshalb auch die Überscheneidungen, delays und & Problem: Anscheinend passiert es trotzdem. Für mich nicht nachvollziehbar da doch eigentlich die & Funktion B062 dieses ausschließt oder sehe ich das falsch? - Beim Simulieren kann ich keine Auffälligkeiten feststellen. - Datenlücken bei der Wirkleistung aufgrund von Netzwerkproblemen kann ich mir vorstellen aber warum sollte das ein Problem sein? ein Willkürliches hin und her klackern der Ausgänge sollte durch die Delays etc. abgefangen werden - Da ich einiges über Zykluszeiten und daraus entstehenden Latenzen gelesen habe muss ich erwähnen das dies nur ein Ausschnitt des ganzen Programms ist, die vollständige Variante hat etwa die 10 Fache größe - die Schütze schalten Verbraucher und Erzeuger an verschiedenen Zählern, die Kabel sind gleich lang und und haben den gleichen Querschnitt. - Die Sinnhaftigkeit und Konformität mit Normen braucht nicht Teil der Diskussion werden solange sie nicht teschnisch relevant ist. Für Lösungsansätze bin ich euch sehr Dankbar. DateianhangProject-Umbau2-only umschalkung.zip (118 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: klandau am: 02/27/2024 12:44:52 |
|
27.02.2024 11:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 35938 Bewertung:
|
Beim Simulieren sehe ich z.B. dass alle 3 Ausgänge schalten ... |
27.02.2024 13:12 | |
Beigetreten: 26.02.2021 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Dann wirds etwas unübersichtlicher, anbei das gesamte Projekt. Um der Frage vorzugreifen, an den Eingängen hängen Schalter mit dem sich die Schütze manuel anscheuern lassen. DateianhangProject-Umbau2.zip (142 Downloads) |
Folgen Sie uns auf