09.03.2021 16:32 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Die Version von WinCC Lizenzen bezieht sich immer auf die Hauptversion von WinCC unabhängig von Service Packs und Updates. So gilt beispielsweise eine für V7.5 erworbene Lizenz auch für V7.5 SP2. WinCC Lizenzen sind darüber hinaus in weiten Bereichen abwärtskompatibel, dazu folgende Beispiele: - V7.x RT/RC-Lizenzen können jeweils für kleinere Versionen innerhalb der V7.x und auch bis hin zu V6.2 und V6.0 SP3/4 genutzt werden. - V7.x Archivlizenzen können jeweils für kleinere Versionen innerhalb der V7.x und auch bis hin zu V6.2 genutzt werden. Die Lizenzen für andere WinCC Optionen müssen etwas differenzierter betrachtet werden. Allgemein gilt hier die Abwärtskompatibilität nur für Lizenzen bis V7.3. Außerdem gibt es folgende Besonderheiten: Lizenzen für WebUX sind ab WinCC V7.3 versionsunabhängig und sind für Installationen <V7.3 nicht verwendbar. Lizenzen für WebNavigator und Datamonitor sind ab WinCC V7.4 versionsunabhängig und sind für Installationen <V7.4 nicht verwendbar. (Quelle: FAQ https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/44029132, PDF „Dokumentation Migration V6.2 bis V7“, Kapitel 7) Es ergeben sich hieraus verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Beispiel: Erweiterung einer WinCC V7.0-Anwendung um einen zusätzlichen Client WinCC V7.0-Lizenzen sind aktuell* nicht mehr lieferbar. Zur Lizensierung eines weiteren Clients könnte eine entsprechende RT-Lizenz in V7.2 erworben werden. Beispiel: Beschaffung einer RC-Lizenz zur Modifikation einer vorhandenen WinCC V7.3-Anwendung WinCC V7.3-Lizenzen sind aktuell* noch erhältlich. Um jedoch nicht in eine „veraltete“ Engineering-Lizenz investieren zu müssen, wird eine aktuelle RC-Lizenz in V7.5 erworben. Hiermit kann auch das Engineering in V7.3 freigeschaltet werden. Beispiel: Erweiterung einer WinCC V7.4-Anwendung um einen zusätzlichen Client bei geplanter baldiger Hochrüstung des Gesamt-Systems auf V7.5 WinCC V7.4-Lizenzen sind aktuell* noch erhältlich. Um bei der später anstehenden Systemhochrüstung auf V7.5 Kosten zu sparen, wird die Client-Lizenz bereits jetzt als V7.5-Lizenz erworben und temporär zur Freischaltung des V7.4-Clients verwendet. (*zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Beitrages: März 2021) Vorsicht ist jedoch bei der Anwendung von Powerpacks geboten: diese sind immer versionsbezogen. So kann beispielsweise ein V7.2-Powerpack für eine Runtime-Lizenz nicht auf eine vorhandene Runtime-Lizenz der Version V7.0 angewendet werden. Diese müsste dann vorher auf V7.2 hochgerüstet werden. Unklare Fälle sollten in jedem Falle gezielt mit der Siemens Fachberatung geklärt werden. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/12/2023 11:00:17Textformatierung optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
6 Benutzer |
12.07.2023 08:01 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 1700 Bewertung:
|
WinCC V8.0 ist wie seine Vorgängerversionen (siehe vorangegangen Beitrag) in weiten Bereichen abwärtskompatibel. Diese Vorgehensweise inkl. der notwendigen Bestellnummern, Lizenzen und alles Wissenswerte über die Hochrüstung eines WinCC Projekts finden Sie in dem folgendem Link. Eine empfohlene Hochrüstung der Lizenz wäre z.B.: WinCC V6.2/V7.0 nach WinCC V7.3/V7.4 und dann in WinCC V8.0 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Juli 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/12/2023 11:01:30Textformatierung optimiert. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/12/2023 11:57:48Bild optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
11.09.2023 08:48 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 11.04.2024 Beiträge: 33 Bewertung:
|
Also mal konkret: kann eine WinCC Singlestation mit 7.5SP2 mit einer V8.0 RT-Lizenz betrieben werden? Danke. |
28.05.2024 12:12 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
... und wie sieht es mit der RC aus - kann eine RC 7.5 mit einer RC-V8.0-Lizenz betrieben werden? |
Folgen Sie uns auf