25.02.2022 11:30 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Ein Unified Comfort Panels hat zwei Steckplätze für Speicherkarten (SD-Karten). Dennoch ist die Verwendung von SD-Karten nicht beliebig möglich. Der System Speicherkartensteckplatz wird genutzt, um Backups des gesamten Bediengeräts zu erstellen. Im System-Steckplatz können ausschließlich 32GB SIMATIC SD-Karten eingesetzt werden. Der zweite Steckplatz (DATA) dient als reine Datenspeicherkarte. Hier lassen sich grundsätzliche alle SD-Karten im Format „SD(IO/HC)“ verwenden. Dennoch wird auch hier die Verwendung einer SIMATIC-SD Karte empfohlen, da diese potentiellem Datenverlust bei Spannungsausfall vorbeugt. Eine Übersicht über SIMATIC Speicherkarten ist hier zu finden: Details zur Kompatibilität mit Unified Comfort Panels im Handbuch: Eure Fachberatung Deutschland (TH) |
22.08.2023 08:55 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Da der obige Link auf das Handbuch nicht mehr aktuell ist, hier ein allgemeiner Link: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109810754 Im Kapitel "Gerät bedienen" -> "Speicherkonzept und Speicherkarten" -> "Speicherkonzept" sind Informationen bezüglich der Formatierung und Kompatibilitäten der Speicherkarten aufgelistet. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf