23.06.2025 11:48 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
In WinCC Unified ist es möglich, Arrays als BlockArray anzulegen. Siehe Beitrag: Was ist der Unterschied zwischen einem Array und einem BlockArray? Seit V20 Update 2 von WinCC Unified ist es möglich, dieses BlockArray dann direkt an einer Kurvenanzeige zu verschalten. Hierfür muss bei der Zeitachse der Zeitbereich auf Index gestellt werden. Bei Messpunkte sollte die Anzahl an Array-Elementen ausgewählt werden. Als Datenquelle für die Kurve kann dann die Arrayvariable ausgewählt werden. Die Werte werden dann angezeigt, wenn das Array gelesen wurde (keine zyklische Abfrage, sondern „Auf Anforderung“).Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Mai 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (TH/DB)
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf