26.05.2025 12:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Bei WinCC Unified wird bereits bei der Lizenzierung unterschieden, ob nur beobachtet oder auch bedient werden kann. Siehe: Lassen sich mehrere WinCC Unified Web-Client-Lizenzen miteinander kombinieren? Oftmals stellt sich dann die Frage, wie und ob es möglich ist, eine externe Bedienstelle oder ein Bediengerät so zu konfigurieren, dass diese nur einen Monitor Zugriff hat. In WinCC Unified wird die Unterscheidung abhängig vom sich anmeldenden Benutzer getätigt. Wenn ein Benutzer das Recht „HMI Monitor Client aktivieren“, welches standardmäßig in der Benutzerrolle „HMI Monitor Client“ enthalten ist, wird auch der Zugriff auf Monitor begrenzt. Dies bedeutet, dass eine Feste Zuordnung, eines Bediengeräts als Monitor-Station nicht möglich ist. Es gibt jedoch applikative Lösungen: 1. Anmelden eines Dummy-Users mit Monitor Zugriff Eine Beispielhafte Lösung wäre, im Aufgebaut Ereignis des Startbildes mit der Systemfunktion „WechseleBenutzer“ einen Benutzer anzumelden, mit dem oben beschriebenen Recht. Die automatische Abmeldezeit des Benutzers ist deaktiviert. Dies hat dann die Folge, dass an dieser Station keine Anmeldung auf einen weiteren Benutzer möglich ist. Ebenso ist im Projekt das Kennwort dieses Monitor Benutzers lesbar. 2. Sperren der Bedienbarkeit eines Bildfensters. Eine weitere Applikative Möglichkeit wäre es, sofern mit Bildfenstern gearbeitet wird, die Bedienung vom Inhaltsbildfenster abhängig von der Bedienstelle zu sperren. Die Navigation sowie die Kopfzeile bleibt bedienbar. Über die Systemvariable @LocalMachineName kann die Eigenschaft Bedienbar des Bildfensters beeinflusst werden, bei welchem die Einschränkung durchgeführt werden soll. Dies hat aber auch zur Folge, dass notwendige Funktionen innerhalb des Bildes nicht genutzt werden können. Außerdem wird dann dennoch eine Operate Lizenz benötigt, da kein Benutzer mit dem genannten „HMI Monitor Client aktivieren“ angemeldet ist. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Mai 2025). Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf