14.07.2022 12:23 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Im SIMIT SP stehen die Standardkomponenten ReadRecordHandler und WriteRecordHandler unter den Kommunikationskomponenten zur Verfügung. Erfahrungsgemäß sollte bei verschiedenen Kommunikationsarten getestet werden, welche gesendeten oder empfangenen Daten tatsächlich auf den verschiedenen Ein- beziehungsweise Ausgängen X1/Y1 empfangen oder gesendet werden müssen. Genauere Informationen zu diesen Komponenten finden Sie im Handbuch: Für die S7-1200/S7-1500-Bibliothek LAcycCom gibt es ebenfalls Simulationskomponenten für SIMIT, die unter SIMATIC S7-1200/S7-1500: Azyklische Kommunikation heruntergeladen werden können. Hinweis: |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 03/03/2025 14:11:50Link Handbuch aktualisiert Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 03/03/2025 14:20:57LAcycCom Komponenten, Hinweis hinzugefügt |
|
Folgen Sie uns auf