08.07.2022 11:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Generell spielen bei der Auslegung von Steuerungen sehr viele Faktoren eine Rolle, die berücksichtigt werden müssen. Einige davon werden anbei aufgelistet:
Bei der Auslegung von S7-Steuerungen und besonders bei Motion Control Aufgaben, die diese Steuerungen umsetzen sollen, ist das TIA Selection Tool sehr hilfreich. Dieses unterstützt Projektierer bei der Konfiguration und Planung der Anlage. Anschließend wird automatisch der Reiter Motion Control (im Bild durch die 2 markiert) hinzugefügt, in welchem diverse Anpassungen durchgeführt werden können. Von Motion Control-Takt, über die Zyklusbelastung der CPU durch Kommunikation bis hin zum Mengengerüst durch Technologieobjekte wie Achsen, Kinematiken oder Messtastern/Nocken sind die Anforderungen an die Steuerung definierbar. Dabei ist zu beachten, dass das TIA Selection Tool eine Unterstützung bei der Auswahl der Steuerung bietet und die Ergebnisse in Bezug auf Zykluszeiten und Ähnliches je nach Anwendung variieren können. Hinweis: |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 07/12/2022 07:03:04V1: Linkanpassung |
|
Folgen Sie uns auf