22.10.2024 07:11 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Die Aktualisierung von Zertifikaten für eine SIMATIC S7-1500 ist ein notwendiger Prozess, da die Laufzeit der Zertifikate begrenzt ist. Immer dann, wenn es um viele Geräte oder eine geringe Laufzeit der Zertifikate geht, steht die Frage nach Automatisierung im Raum. Das Erzeugen von Zertifikaten lässt sich mit Programmen wie OpenSSL implementieren. Das Einspielen der Zertifikate in die jeweiligen Steuerungen ist jedoch etwas komplexer. Das TIA Portal bietet zur Automatisierung von Aufgaben die Openness API. Hiermit kann auch der Zertifikatsmanager bedient werden. In vielen Prozessen ist dieser Stopp keine Option. Deshalb gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Die S7-1500 bietet über ihre OPC UA Schnittstelle einen Dienst zur Zertifikatsverwaltung an. Dieser trägt den Namen OPC UA GDS. Eine Einschränkung gibt es zum aktuellen Stand (08/2024): Aktuell können nur die OPC UA und Webserver Zertifikate über diesen Weg getauscht werden. Ein Anwendungsbeispiel zu OPC UA GDS bei der S7-1500 finden Sie hier: Dynamisches Zertifikatsmanagement mit OPC UA GDS Push Die Aufgaben des OPC UA GDS Client können dann entsprechend der Anforderungen automatisiert werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Oktober 2024). Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 11/11/2024 12:11:14 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf