21.11.2006 08:26 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo Berty, diese Fehlermeldung hatte ich auch noch nicht... => ich würde WinCC flex erst mal komplett deinstallieren, vielleicht klappts beim nächsten Versuch. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22350636 nemo |
06.12.2006 18:36 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, hier findest Du eine Kompatibilitätsliste zu WinCC flexible 2004: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22055716 ...und hier zu 2005: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23909290 Bye |
26.02.2024 14:21 | |
Beigetreten: 15.03.2019 Letzter Bes: 13.04.2025 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hello, just run the Simatic Step7 as an administrator, that's all |
05.03.2024 12:34 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 16322 Bewertung:
|
Hallo zusammen Warum erhalten Sie die Fehlermeldung „Utah-SOM-Error“ beim Öffnen von WinCC flexible?
viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf