29.06.2021 15:03 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Hallo Forums-Community, oftmals erreichen uns in der Fachberatung Fragen, wie viele Bilder ein Comfort Panel unterstützt, wie viele Werte archiviert werden können bei einer WinCC Runtime Advanced oder wie viele Verbindungen zu Steuerungen erlaubt sind.
V16: Prozesse visualisieren -> Prozesse visualisieren mit Runtime Unified -> Leistungsmerkmale V17: Prozesse visualisieren mit Runtime Unified -> Leistungsmerkmale WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109798671/135701931147 WinCC Unified Comfort/PC: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109794204-> Kapitel Leistungsmerkmale Es ist möglich, dass das Gerät dennoch einwandfrei funktioniert, da es sich teilweise nur um weiche Grenzen handelt, die nicht aktiv geprüft werden. Dennoch ist es nicht zu empfehlen, diese zu überschreiten, da eine zuverlässige Funktion des Gerätes dann nicht mehr gewährleistet werden kann. Die Verantwortung liegt dann bei der Person, die die Projektierung vorgenommen hat. Viele Grüße von Eurer Fachberatung SIMATIC-HMI-FB-GER (TH) |
Folgen Sie uns auf