04.07.2022 10:17 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 1700 Bewertung:
|
!!! ACHTUNG UPDATE siehe unten !!! Sofern bei Einsatz einer CPU 1513R-1 PN, der nur diese eine PROFINET-Schnittstelle zur Verfügung steht, eine Anbindung an weitere und ggf. übergeordnete Netzwerke mit Netztrennung zum MRP-Ring und gefordert wird, sind je nach Anwendungsfall zusätzliche Komponenten wie ein Router (z.B. SCALANCE S615) oder ein PN/PN-Koppler erforderlich. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 11/20/2023 13:32:22Update - neue Funktionen |
|
20.11.2023 13:32 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 1700 Bewertung:
|
Neue Funktionen mit Firmware V3.1 für S7-1500R/H CPUs:
siehe Produktmitteilung Neue Firmwareversion V3.1 für SIMATIC S7-1500 und ET 200 CPUs Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf