27.11.2006 15:42 | |
Beigetreten: 16.09.2006 Letzter Bes: 23.12.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (4) |
Hallo, die in der Anlage angeführte Schaltung sollte dein Problem lösen - nach Ablauf einer Einschaltverzögerung bleibt der Ausgang so lange gesetzt, bis der betreffende Eingangsensor länger als die Ausschaltverzögerung AUS ist. Spricht der Eingangsensor zwischenzeitig wieder an - die "Wolke" ist weitergezogen - wird der Reset des Ausganges abgebrochen. Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte ! [:)] DateianhangSchaltplan2.zip (293 Downloads) |
Folgen Sie uns auf