21.04.2020 11:04 | |
Beigetreten: 14.08.2019 Letzter Bes: 17.08.2022 Beiträge: 45 Bewertung:
|
[snip] Im Editor passen die Abstände.
DateianhangScreenshots.zip (78 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/21/2020 13:41:55Links entfernt und als Anhang hinzugefügt. |
|
15.05.2020 11:42 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 13561 Bewertung:
|
HAllo sargan26_g Ja liegt vermutlich an der DPI Einstellung siehe auch: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/13899072 Richtiges Vorgehen bei Simatic Panels (die arbeiten alle mit 96 DPI): -> im Windows des Projektierungs PC DPI einstellung auf 100%(96DPI) stellen -> ganz Wichtig Software Komplett übersetzen im HMI Projekt-> erneut laden, dann sollte es übereinstimmen. Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf