15.04.2021 10:29 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo DDNRN, im Prinzip haben Sie schon alles richtig gemacht. Nach dem Wechsel der Betriebsart von STOP nach RUN oder nach dem Aus- und wieder Einschalten der Stromversorgung werden die schnellen Zähler "HSC" (High Speed Counter) neu initialisiert und die Zähler auf Null zurückgesetzt. Eine Abhilfe zu dem Fall ist auch nochmal in dem FAQ (Link) beschrieben. Wie sichern Sie in STEP 7 (TIA Portal) den Wert eines "HSC"-Zählers für die S7-1200 nach der Betriebsart STOP oder nach einem Neustart? Mit freundlichem Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf