18.10.2019 13:28 | |
Beigetreten: 20.03.2017 Letzter Bes: 09.01.2024 Beiträge: 151 Bewertung: (6) |
|
18.10.2019 13:29 | |
Beigetreten: 20.03.2017 Letzter Bes: 09.01.2024 Beiträge: 151 Bewertung: (6) |
|
18.10.2019 14:32 | |
Beigetreten: 20.03.2017 Letzter Bes: 09.01.2024 Beiträge: 151 Bewertung: (6) |
Ich habe jetzt statt der Schaltfläche mit Grafikliste nur ein Rechteck mit dynamischer Gestaltung ( 0=hellgrau, 1=grün). Und siehe da, da scheint es es zu funktionieren. Ich habe ein Video gemacht. Da sieht man den Tabelleneintrag 15. Im Vordergrund ist die Schaltfläche mit Grafikliste, welche je nach Scrollposition manchmal da ist und machmal nicht, und darunter das dynamischen Rechteckt, was immer da ist nur halt von der Schaltfläche manchmal überdeckt wird. Dateianhang4.avi (63 Downloads) |
Folgen Sie uns auf