05.10.2007 16:47 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo!! Habe mal wieder ein Problem und hoffe ihr könnt mir eventuell weiterhelfen!! Also folgende Situation: Habe ne Projektierung für ein OP77A mit WinCC Flexible Standard gemacht!! Soweit ganz gut! Bei der Konsistenzprüfung werden mir dann allerdings 13 Interne Warnungen ausgegeben und ein Interner Fehler die wie folgt aussehen siehe anhang sorry für die textstruktur!! So nun habe ich keinen richtigen Ansatz wie ich den Fehler beheben kann! Habe auch schon einzelne Bilder gelöscht da ich dachte das es damit was zu tun hat!! Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben wie ich den Fehler beheben kann LG Stefan DateianhangFehler_WinCC.zip (50 Downloads) |
Folgen Sie uns auf