06.08.2007 09:55 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, leider kenne ich mich mit "OPC" nicht besonders aus. Hast Du Dir diesen FAQ einmal angeschaut -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25677751 Gruß |
06.08.2007 09:55 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo, wie sehen die Sicherheitseinstellungen auf den beiden PCs aus? Ich weiß, aus meinen Erfahrungen mit DCOM Verbindungen, dass man mit Sicherheitseinstellungen die meisten Problem hat würde ich erst mal raten diese so weit es geht abzuschalten. Das enthält den vollen Zugriff eines anderen PCs und Users auf den Server und die Schreibe und Leseberechtigung für alles. Die OPCFoundation hält eine Dokumentation für die DCOM Einstellungen bereit, ich schau mal nach einem Link: Using OPC via DCOM with XP SP2 v1.10.pdf Vielleicht hilft es auch in diesem Fall. Viele Grüße J_Bell |
Zuletzt bearbeitet von: J_Bell am: 06.08.2007 09:56 |
|
16.08.2007 12:18 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit OPC und Windows XP SP2 Ich hab nach Lösung des Problems eine Zusammenstellung gemacht, wie der WinCC flexible OPC zu konfigurieren ist um darauf über ein "kleines privates" LAN zuzugreifen. Siehe Attechement Über einen Domänenkontroller genügen Rechteinstellungen für die Benutzer. DateianhangEinstellungen für WinCC flexible 2005 SP1 OPC Server unter Windows XP SP2 Mail.pdf (70 Downloads) |
Folgen Sie uns auf