08.12.2006 11:25 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, Du müsstest im DP Konfigurator (Scanner) die GSD-Datei des Panels einbinden. Dann müsstees möglichsein, über den E/A-Bereich mit dem Panel zu kommunizieren. Als Protokoll würde ich das SIMATIC S5 DP V6.0 verwenden, damit diesemTreiberdas Panel als Slave arbeitet. Link für die GSD-Datei: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/113264 Es gibt noch ein Applikationsbeispielzwischen einer S7-300und der Anbindung an den DP Scanner für AllenBradley Steuerungen. Vielleicht hilft Dir das ja weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23809864 Bye |
Folgen Sie uns auf