23.10.2018 06:03 | |
Beigetreten: 14.08.2013 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ich hatte hier ein Beispiel gefunden https://support.industry.siemens.com/cs/document/61883659 Dort wird gut erklärt an einem Beispiel, wie mit einer Datenbank kommuniziert werden kann. In dem Beispiel werden die SQL-Anweisungen "MoveFirst" und "MoveNext" genutzt, die auch super funktionieren. Für ein richtiges Handling sind aber die gleichwertigen Anweisungen "MoveLast" und "MovePrevious" ebenfalls zwingend notwendig. Nur sind diese scheinbar nicht oder nicht richtig implementiert. Zumindest bei mir bekomme ich nicht ein sinnvolles Ergebnis. Fehlermeldung kommt aber auch keine. Hat jemand eine Idee? Oder auch spannend wäre auch zu wissen, ob es irgendwo eine Dokumentation gibt, die alle implementierten Anweisungen für VBS und Anwendungen, wie ODBC, SQL, etc. auflistet und erläutert. |
Folgen Sie uns auf