05.02.2021 12:57 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Guten Tag zusammen, Für unsere Luftbehandlungsgeräte in der Kombination mit Wärmepumpen, suche ich eine einfache Steuerung für den Airhandler. Die Wärmepumpe hat eine Leistung von 130 kW/150 kW. Bei dem Airhandler handelt es sich um ein Gerät mit 100 kW Kälteleistung, 9.000 m³/h, Lutleistung. Der Ventilator ist ein AC - Ventilator. Jetzt zu meinen Vorstellungen was die Steuerung machen sollte:
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/05/2021 13:52:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf