10.01.2022 14:01 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung: (1) |
Wie kann ein TP177A DP ersetzt werden? |
10.01.2022 14:04 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Das TP177A wurde durch das KTP600 Basic DP (6AV6647-0AC11-3AX0) abgelöst. Es stammt aus der Serie der Basic Panel der ersten Generation, ist einbaukompatibel und kann Stand heute noch geliefert werden. Es ist jedoch bereits zum 01.10.2016 zum Auslauf erklärt worden und ist seitdem mit einem Preisaufschlag versehen worden. Das KTP600 Basic DP wird zum 01.10.2022 gestrichen und sollte daher nicht mehr für die Migration verwendet werden. Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf