24.06.2009 08:46 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi Du musst eine redundante Verbindung zu WinCC projektieren. Wie das geht findest du im im Systemhandbuch Hochverfügbare Systeme S7-400Hunter: Hochverfügbare Prozessleitsysteme (V7.1) > Projektierung hochverfügbarer Komponenten > Operator Stationen > So legen Sie eine redundante Verbindung zwischen OS und AS an Wenn ich dich richtig verstanden habe, lädst du deine Hardware mit einem PCS7 V7.0 Projekt und nutzt die OS eines PCS7 V6.1 Projekte. Wenn das funktioniert, alle Achtung. Sobald du etwas änderst, geht das nicht mehr. Das ist auch in keinem Fall zu empfehlen und solltest du sofort ändern. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf