11.09.2019 10:56 | |
Beigetreten: 12.02.2013 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen Ich arbeite mit dem FAQ_415808 Fenster in den Vordergrund holen. Dabei möchte ich die Abfrage mit dem Class Namen machen. Dieser funktioniert auch bei den Meisten angegebenen Microsoft Applikationen. Bei Word (OpusApp) oder dem Rechner (CalcFrame) nicht! Daher wollte ich mit Punkt 5 aus der FAQ den ClassNamen ermitteln. Wird auch für andere Programme benötigt. Leider bleibt meine Anzeige immer leer! Betriebssystem: Windows 10 Vielleicht hat jemand von euch eine Idee. Im Anhang nochmal der Quellcode zu Punkt 5. Danke Zobs |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/12/2019 08:16:53Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf