MyDocumentation – 使用条件

1. 服务项目

  1. 西门子通过“mySupport-Dokumentation”这一免费应用令用户可以在西门子所创建的文件和/或手册的基础上自主创建文件 (“文件”)。用户可以从“mySupport-Dokumentation”中以不同格式 (例如PDF、RTF、XML) 下载所创建的文本。
  2. 根据客户选择,客户可以在当他用以创建个人文档库的某个文件和/或手册有更新版本时自动获取免费通知 (“更新服务”)。更新服务是西门子的一项免费服务,不赋予用户法律权利,西门子可以在任何时间终止该项服务,并不需要为此而通知用户。
  3. 通过“mySupport-Dokumentation”这一应用所能创建的文档不可视为对西门子产品品质及性能的决定性描述,只有西门子专门为此目的而制定的完整文档和/或手册方可视为其决定性描述,这些文档可以通过以下路径下载 https://support.industry.siemens.com/

2. 使用权

  1. 凡合法拥有且使用西门子自动化及驱动技术以及文件和/或手册中所描述的硬件和/或软件的用户皆享有通过“mySupport-Dokumentation”这一应用创建文件、并在适当范围内复制和使用文件的权利。这项权利不受时间与地点的限制,不具有排他性。此项权利不允许向第三方转交。
  2. 只要用户在其自产和/或由其授权生产和/或销售的机器、设备或仪器 (“产品”) 中配备使用西门子的自动化及驱动技术以及文档和/或手册中所描述的硬件和/或软件,该用户便有权应用、修改及复制整个文件或部分文件以创建其产品文档和/或手册,包括其产品配备以及与西门子自动化及驱动技术和文件和/或手册里所描述的硬件和/或软件 (“产品文档”) 的组合应用在内,并且将之作为产品文档的一部分以纸面和/或数据载体的形式转交第三方。用户的这项权利不受时间和地点的限制,也不具有排他性。 用户只能将带文件的产品文档或者包含文件的产品文档与西门子所创建的相应的、完整版的文件和/或手册一同出让。
  3. 未经明确允许不得以任何形式使用、利用、复制、转让或销售文件或其内容。

3. 安全提示、版权附注及商标权

  1. 不得在任何情况下删除文件和/或手册中所包含的安全、警告、风险和危险提示。
  2. 用户不得从文件中删除西门子的版权附注。 如果用户行使使用法第2.2条所规定之权利,则必须以适当的形式,如通过补充加注一条自己的版权附注以标明该文件经此用户所修改。
  3. 用户不得使用西门子公司的名称及商标,并且必须完全删除他所复制的文件或产品文档中所包含的部分文件里所有提示西门子公司名称和/或商标的信息。用户使用与西门子有关的单个产品商标时必须以适当的方式在产品文档中指出这些商标属西门子股份公司所有 (例如通过一条提示“SIMATIC是西门子股份公司的注册商标”)。

4. 责任界定、责任免除及责任豁免

  1. 必须检验文档和/或手册与其所描述的硬件和/或软件在内容上的一致性。必要的修改会包含在更新版本中。尽管如此仍不能排除其与“mySupport-Dokumentation”和/或硬件和/或软件在内容上可能存在的偏差、以及错误的和不完整的信息。
  2. 用户自行创建的文档库是西门子为此产品而撰写和免费提供的文件和/或手册的摘要。自行创建文件的责任与风险由用户自己承担。西门子不对用户自行创建的文件承担任何责任。此外,西门子所承担之责任依一般性使用条件的有效版本而定,见 https://www.siemens.com/corp/en/index/terms_of_use.htm
  3. 用户单独对分发产品文档中所包含之文件承担责任。
  4. 在第三方基于或由于使用产品文档中所包含之文件、或出于与使用这些文件相关的原因而向西门子提出索赔要求时,用户必须免除西门子的任何责任。

5. 其它规定

  1. 在没有其它与上述条款相异的规定时,“mySupport-Dokumentation”的使用与文件的应用以一般性使用条件的有效版本为准。一般性使用条件的有效版本见 https://www.siemens.com/terms_of_use