27.11.2012 01:18 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 3023 Bewertung: (1054) |
Hier ist aber wirklich ein bischen Verwirrung los
Stimmt leider nicht ganz so. Der I/O Controller ist wohl verantwortlich fuer die Konfigurierung des I/O Devices. Sobald dasaber geschehen ist, herrscht bei Profinet wesentlich mehr Chaos als bei Profibus DP. Jedes I/O device hat seine eigene "update time" (es koennen natuerlich auch alle dieselbe update time haben). Ungleich Profibus DP (wo ein DP Slave NIE von sich aus selber daten schickt und nur "antwortet" nachdem der DP Master das request telegram an ihn geschickt hat), sendetein PN I/O device von sich aus daten an den I/O controller in den konfigurierten Zeitabstaenden. Genauso schickt der I/O controller von sichaus Daten an jedes PN I/O devicein den konfigurierten Zeitabstaenden(es ist haltVoll Duplex und wie nordischbynatureso schoen gesagt hat ein "geswitchtes" Network, was nichts anderes heisst als das der I/O Controller letztendlich eine peer to peer "Beziehung" mit jedem von seinem I/O devicen betreibt).
Auch da muss ich wiedersprechen, fuer die PN I/O daten werden nur Layer 1, 2 und 7 benutzt und IP (Layer 3) hat da nichts zu suchen (die MAC addresse wird benutzt, es ist dadurch auch eine sehr "schlanke" form der Kommunikation und deswegen istPN auch nicht routeable). EineIP addresseist aber trotzdem benoetigt und wirdwird fuer die Konfiguration als auch von "Profinet I/O Supervisor stations" benutzt. Mehr details zu disem Thema gibts in den angehaengen Links: SIMATIC PROFINET Systembeschreibung PROFINET Technology and Application |
Cheers |
|
27.11.2012 13:18 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 3023 Bewertung: (1054) |
Hallo Eleu der sogenannte 802.1Q tag (auch als VLAN tag bekannt) in demdie Prioritat steht (die uebrigens einen Wert von 6 bei PN I/O Daten hat) ist Bestandteil vom Layer 2(Data Link Layer, siehe auch die Tabelle am Ende der OSI/ISO model Beschreibung). Soll heissen, auch wenn diese Funktionsicherlich gerne mit TCP/IPbasierenden protokollen benutzt wird (die im layer4 &3 sitzen), funktioniert es auch ohne diese genauso gut. Eigentlich sollte manbei CISCO switchen nur die Benutzung von 802.1Q tag freischalten muessen da dieser optional im Ethernet frame drin steht. DaVoIPdieses featureaber auch mit benutzt, geht das wohl ueber diesen Weg auch (hab nicht soviel mit CISCO switchen am Hut). Da also Layer 3 (als auch 4) nicht fuer PN I/O daten benutzt wird, kann man es halt auch nicht routen. |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.09.2016 14:54 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
Neue Frage von AutoGen_368382 wurde in ein separates Thema mit dem Titel SWITCHED ETHERNET PROFINET MODUL gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf