19.11.2013 08:06 | |
Beigetreten: 20.03.2013 Letzter Bes: 03.04.2024 Beiträge: 676 Bewertung: (44) |
Hey, wie wolpi schon sagt: es gibt eine menge möglichkeiten. Evtl. hilft dir ja ein Blick in das folgende Kompendium, schau dir auf jeden Fall zuerst mal den Leitfaden an, da kannst du dich anhand dessen was du möchtest durchhangeln. Man braucht ein bisschen, bis man rein kommt aber echt hilfreiches Stück Dokumentation: CPU-CPU Kommunikation Kompendium Prinzipiell würd ich sagen, dass du S7-Verbindungen zwischen deinen CPUen einrichten kannst (NetPro) und dann über GET/PUT auf die CPUs zugreifen kannst. Hängt aber auch davon ab, wie aktuell deine 1214C sind. Mit aktueller FW sollte das funktionieren. Grüße, Fafner |
Best Regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf