(1)| 22.08.2007 14:51 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Marcus, also wenn man einen Analogwert auf Unterschreitung prüfen kann ist dies natürlich auch umgekehrt möglich (d. h. Prüfen ob Unterschreitung aufgehoben ist!), also ggf. den Ausgang invertieren... Unter dem folgenden LINK findest du eine Schaltung, mit der 2 Analogwerte flexibel verglichen werden können. Die Herkunft der Analogwerte ist dabei beliebig, so könnte z. B. auch einer der Werte als konstanter Wert (z. B. mittelsMultiplexer)vorgegeben werden. http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=compare&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid4=20208582 Mittels "Analogkomperator", "analogem Schwellwertschalter", "analogem Differenz-Schwellwertschalter" und "Analogwertüberwachung" lassen sich verschiedenste Prüfungen von (anaolg)Werten realisieren. Die Analogwertüberwachung ermöglicht durch einen Impuls 0->1 den aktuellen Analogwert am Eingang des Blockes zu speichern und dann als Vergleichswert zu verwenden, allerdings kommt man nicht an diesen gespeicherten Wert expliziet heran! Mit Hilfe aller Analogblöcke, die die Parameter GAIN und OFFSET unterstützen, lassen sich Eingangswerte über einen linearen Zusammenhang umrechnen (z. B. skalieren). Ein universelles Konzept dazu habe ich kürzlich unter /tf/WW/en/Posts/11326 veröffentlicht (eine deutsche Fassung kann ich auf Wunsch auch einstellen). Unter http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=compare&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid4=20208582 ist gezeigt wie auch kleine Rechnungen möglich sind. Unter /tf/WW/de/Posts/10047 findest du Hinweise und Links zur Realisierung von Filterung bzw. (gleitender) Mittelwertbildung analoger Werte von mir! Zur Messung mit PT100 findest du unter /tf/WW/de/Posts/10494 eine Zusammenstellung von Infos und Links. Wenn du im (engl. und deut.) Forum stöberst findes du weitere Impulse. MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 22.08.2007 15:11Nachtrag zum externen Display: Die Zielsetzung des gewünschten externen Diplays ist nicht klar, dennoch: Wie Mephisto schon gesagt hat, läßt sich nach anlöten 2er kabel die LOGO-interne Beleuchtung ver Schalter oder per Ausgangsrelais der LOGO ansteuern. Ansonsten erscheint eine externe Anzeige nur dann sinvoll, wenn sie in einige entfernung zum LOGO-Basisgerät installiert werden soll. Doch dann ist sowohl eine direkte Signalleitung vom Sensor (Stromsignal) und ganz besonders in Form eines Spannungssignales von LOGO-Ausgang äußerst ungünstlig 8mit zunehmender Leitungslänge), da Signaleinstreuungen und Verluste zu Anzeigefehlern führen... Deshalb sollte ein externes Anzeigeinstrument wenn es zwingend erforderlich ist, entweder (offiziell und teuer) über den EIB-Bus realisiert werden oder (inoffiziell) durch Abfrage der seriellen Programmierschnittstelle der LOGO (z. B. mittels Mikrokontrolller oder J-Control) |
|
Folgen Sie uns auf