(0)| 20.12.2010 09:51 | |
|
Beiträge: 167 Bewertung:
|
Hallo Patrick, nein, das Phänomen war nicht bekannt. Bisher habe ich nur positive Werte gehabt. Es gibt einen Überlauf in den Zeilen. Das ist nun korrigiert. Gruß Superbrudi DateianhangLogoLogger12.zip (303 Downloads) |
| 20.12.2010 21:53 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Superbrudi, hallo Excel-LOGO-Logger-Anwender, das hier nun bereinigte Auswerten der Analogen Merker (undder beiden Analogausgänge) betrifft ALLe Vorgängerversionen von Superbrudi. Beschrieben wurde von mir die korrekte Auswertung dieser Felder bereits in meinen Antworten vom 10.09.2008 und von 13.09.2008 im Beitrag "Logo! Datenlogger". In der von mir vorgestellten Variante werden alle I/O korrekt ausgewertet. FORUM_LogoLogger2_Test_3.zip (Quelle: Excel Logo Logger) MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger Übersicht" |
| 24.12.2010 22:14 | |
|
Beiträge: 35 Bewertung:
|
Hallo Leute, erst mal schöne Weinachten und ein schönes neues Jahr nun zu meinem problem Bei den AnalogMerker 1-6, wird da im Code nur ein C vor die 256 geschrieben damit negative Werte funktionieren? Beispiel: ("AM1") log = Asc(Mid$(ls, 59 + BA6_2, 1)) + Asc(Mid$(ls, 60 + BA6_2, 1)) * C256 Ich möchte mit einer checkbox die Merker berücksichtigung ein- und ausschalten können, aber ich weiss nicht wie ich das machen soll, hab die checkbox da, weiss aber nicht was ich da schreiben soll wäre toll wenn jemand mir helfen könnte Wie kann ich im Blatt Visualisierung wo ich mir bei AM 1+2 den minimal und maximal Wert anzeigen lasse, die Uhrzeit und Datum die zu dem Wert gehört mit anzeigen lassen? Ist es eigendlich möglich die excel datei versteckt laufen zu lassen und verschiedene Werte ins Hintergrundbild zu integrieren? Hoffe das ist nicht zuviel auf einmal DateianhangLogoLogger10 Gartenhaus test 2.zip (320 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ipu am: 28.12.2010 13:09Hab die Datei noch mal zusetzlich für excel 97-2003 beigefügt, hoffe das hilft weiter die andere datei ist in excel 2007 |
|
| 05.01.2011 13:30 | |
|
Beiträge: 35 Bewertung:
|
keiner da der mir da helfen kann oder mir erklären kann wie ich das machen soll oder ist das sehr schwer? |
| 06.01.2011 12:39 | |
|
Beiträge: 35 Bewertung:
|
ok dann verkleinere ich das excel-fenster soweit, dass nur noch die werte zusehen sind die ich haben möchte. Danke für deine bemühungen und deine antwort |
Folgen Sie uns auf