(0)| 19.04.2007 12:41 | |
|
Beigetreten: 30.06.2006 Letzter Bes: 11.11.2025 Beiträge: 110 Bewertung:
|
Hallo! Am einfachsten wäre es, wenn du dir ein 24V Netzgerät besorgt oder einen DC/DC Wandler, der die 24V für das AQ Modul versorgt. Zur Frage des PWM Signals. Ich hab mir da mal ein kleines Programm zur kreierung eines solchen Signals geschrieben. Allerdings hab ich noch nie getestet, bis zu welcher Frequenz das PWM Signal betrieben werden kann. Ich schätze es hängt von der Zykluszeit der Logo ab. Auf jeden Fall lad ich dir hier das Programm mal hoch Mfg Mephisto DateianhangPWM Signal.zip (427 Downloads) |
Folgen Sie uns auf