22.09.2015 17:09 | |
Beigetreten: 27.04.2013 Letzter Bes: 23.02.2022 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo Logo Freunde. Kann ich auch die Logo 8 ohne Display als Slave verwenden? Hatte das schon mal probiert, leider hat es aber nicht geklappt. Danke für Eure Hilfe! Gruß Wernerwielaewe ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 23.09.2015 09:33:40Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.09.2015 17:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.07.2024 Beiträge: 33302 Bewertung:
|
Wenn du Master/Slave machen willst, dann muss die Slave Logo entsprechend in den Slave-Modus geschaltet werden. Ich habe dir mal dazu ein Bildschirmvideo angefertigt. Leider ist es so groß, dass ich es nicht an einem Stück anhängen kann. Deswegen habe ich ein 2-teiliges Zip-Archiv angelegt. Der 2. Teil kommt in nächsten Beitrag. DateianhangAufnahme_2015_09_22_17_47_59_732.zip (180 Downloads) |
22.09.2015 18:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.07.2024 Beiträge: 33302 Bewertung:
|
Du musst beide Teilarchive runterladen. Das andiesen Beitrag angehangene Teilarchiv musste ich leider umbenennen. Ich habe die Dateiendung von "z01" in "txt" umbenannt. Nach dem Runterladen musst du die txt wieder in z01 umbennnen. Also: Wenn du dann die Zip-Datei entpackst, wird der 2. Teil automatisch entpackt und das Video zusammengefügt. DateianhangAufnahme_2015_09_22_17_47_59_732.txt (169 Downloads) |
23.09.2015 07:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.07.2024 Beiträge: 33302 Bewertung:
|
Zu dem Thema habe ich schon mal ein Video hochgeladen. Ich schau mal, ob ich es wieder finde. |
23.09.2015 07:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.07.2024 Beiträge: 33302 Bewertung:
|
Das Video war Master/Master bei 0BA7. Im Anhang ein Video zu Master/ Master 0BA8.
DateianhangMasterMaster_0BA8.zip (264 Downloads) |
23.09.2015 17:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.07.2024 Beiträge: 33302 Bewertung:
|
Mit Analogwerten ist es das gleiche Prinzip. |
Folgen Sie uns auf