05.01.2008 13:07 | |
Beigetreten: 05.01.2008 Letzter Bes: 16.06.2024 Beiträge: 85 Bewertung: (6) |
Auch hallo, ich hab eben versucht, den FB126 in einen CFC-Plan (CFC V6.1 SP1) zu ziehen; funktioniert aber nicht, Meldung "4297:10 Interner Fehler: Unerwartetes Ergebnis einer STEP7-Funktion". Mit dem Vorgänger FB125 funktioniert das problemlos. Hat jemand eine Idee? Grüsse mescalar |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 06.01.2008 00:44Neue Überschrift nach Splitting |
|
08.01.2008 19:20 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, ich hoffe sie konnten Dir inzwischen helfen! Viele Grüße J_Bell |
04.08.2017 13:48 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 8140 Bewertung: (165) |
Neue Frage von timmek wurde in ein separates Thema mit dem Titel Gibt es eine Möglichkeit den Status eines Profinetsystem in PCS7 auszuwerten? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf