19.04.2016 17:42 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326) |
Schau dir mal dies an: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/25338130 |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.04.2016 09:55 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326) |
Kann leider nicht mit Praxiserfahrung helfen. Aber ich habe noch einige Ideen:
DateianhangSeiten aus G120_CU240BE-2_List_Manual_LH11_0414_deu.pdf (130 Downloads) |
|
|
07.07.2016 08:50 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4772 Bewertung: (123) |
Neue Frage von Starter87 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Parametrierung einer 87Hz Kennlinie mit 60Hz Motor gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf