04.05.2021 10:54 | |
Beigetreten: 15.05.2018 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (0) |
Hallo Leute ich hatte mich bereits in einem anderem Forum-Thema intensiv dazu ausgetauscht. Das Thema heißt: Daten von CPU 1507S mit LOGO übers Netzwerk abgreifen - Ist LOGO Client oder Server?Leider sind wir da zu keiner Lösung gekommen. Es geht darum eine Kommunikation zwischen einer Soft-CPU 1507S und einer LOGO8 herzustellen. Die LOGO ist dabei unser CLIENT von der wir die Daten auslesen wollen und in unserer CPU 1507S verarbeiten wollen. Wir sind dabei nach dem Script vorgegangen. Ein sehr erfahrener User konnte dabei keine Fehler in der Programmierung feststellen. Die Datein aus dem LOGO und TIA-Projekt können unter folgenden LINK runtergeladen werden. [snip] Vielleicht hat jemand eine Idee oder sogar DIE Lösung, warum wir keine Kommunikation zwischen der Soft-CPU und der LOGO8 haben. Ps. Die LOGO ist über die Netzwerkkabel die zwischen allen Teilnehmern in Linie durchgeschliffen sind mit der LSC erreichbar. Vielen Dank im vorraus DateianhangLOGOundTiaPortal.zip (134 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_2753310 am: 05/04/2021 11:10:08Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/04/2021 11:33:14Link entfernt und die Datei angehängt. |
|
04.05.2021 13:26 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 2748 Bewertung: (444) |
Hallo, ich kann leider nur für die S7-1500 Seite Auskunft geben. Ich habe mir das Projekt und die Dokumentation aus Beitrags-ID: 109778776 einmal angesehen. Im TIA Portal ist zumindest einmal eine Verbindung nach Dokumentation projektiert. In LOGO!Soft Comfort ist für die Verbindung abweichend zur Dokumentation die TSAP 10.03 einzutragen. Gemäß TIA Projekt muss es dort auch die 2. Verbindung sein damit auf LOGO! Seite die TSAP 21.00 verwendet wird. Im TIA Portal Projekt befindet sich jedoch kein Datenbaustein mit Standardzugriff. Wenn wir im Beitrag auf Datenbausteine zugegriffen werden soll, dann geht dies nur bei Standardzugriff (siehe Seite 20 der Anleitung). Viele Grüße |
04.05.2021 14:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32981 Bewertung: (4076) |
Ich kann nur für die LOGO! Seite sprechen. Da die LOGO! als Client definiert ist, kann sie direkt auf die Operanden E, und M zugreifen. Auf DBs kann sie auch zugreifen, wenn vorhanden, ist aber nicht zwingend notwendig. Und mit LOGO! seitig TSAP 20.00 und auf der S7-Seite 10.03 funktioniert so etwas auch, habe es schon mit einer S7-1200 realisiert. Hier ein Link zu einem Thema, in welchen ich die den Kommunikationsaufbau erkläre. Beispiel: Einrichten einer Kommunikation zwischen LOGO! 0BA8 und S7-1200 |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05/04/2021 14:06:51 |
|
03.06.2021 14:09 | |
Beigetreten: 15.05.2018 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (0) |
Okay Danke dir... Ich werd mal probieren was zurecht zu basteln Ich melde mich |
03.06.2021 14:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32981 Bewertung: (4076) |
Melde dich, wenn es nicht funktioniert. Dann erstelle ich dir ein Beispiel. |
Folgen Sie uns auf