Industry Online Support
Technical Forum
07.10.2009 11:34 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (2) |
guckst du hier http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=35&t=5852 |
19.10.2009 16:06 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, so weiter gehts, aber nicht ohne Eure Hilfe! Mittlerweile habe ich meine Logo um das Analogmodul AM2 AQ erweitert. Ich habe mich auch schon damit befasst, wie die Steuerung in etwa aussehen muß, steig aber bei der Programmierung nicht ganz durch. Weiß nur das ich über Rampe programmieren muß. Die Schaltung sollte in etwa so aussehen: Einschalten des Netztteils über Wochenzeitschaltuhr tgl. von 0800hrs bis 2200hrs. Um 0800hrs soll innerhalb von 90min hochgedimmt werden und Abends ab 2030hrs wieder in 90min runter. Um das Licht, für Arbeiten bzw. Notfälle, anzuschalten möchte ich das Licht noch per Taster anmachen. Kann mir jemand weiterhelfen? Grüße und Danke Thomas PS: Zum Öffnen der zip Datei einfach umbennen in lsc DateianhangLED.zip (192 Downloads) |
19.10.2009 20:47 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Hier mal ein kleiner Gedanken Anstoß. Bei meiner Schaltung dauerts halt zum hoch und runter dimmen nur 83min aber da hast selber auch noch ein wenig was zu tüfteln. Ach und die Ausschaltzeit der Uhr musst auch noch früher machen. PS: Zum Öffnen der zip Datei einfach entzippen LG Philipp DateianhangLED.zip (258 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: philipp83 am: 19.10.2009 20:50 |
|
19.10.2009 22:45 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hi Philipp, danke für den Gedankenanstoß. Sehe schon das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Gruß und Danke Thomas |
Folgen Sie uns auf