28.05.2010 11:27 | |
Beigetreten: 09.12.2009 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (11) |
Hallo, in folgendem Beitrag finden Sie eine Übersicht der Ports, die von verschiedenen Protokollen verwendet werden und die in Gateways/Routern/ Firewalls freigeschaltet werden müssen, um über Fernwartung über einen CP343-1 auf eine Anlage zuzugreifen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8970169 Viel Erfolg! Little Holmes |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.05.2010 11:41 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Also Port 102 Step 7 und welche Software willst du sonst noch so alles Verwenden? |
~(‾▿‾)~ |
|
28.05.2010 12:39 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Vielleicht auch mal hier etwas reinlesen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38571711 /tf/WW/de/Posts/29475 /tf/WW/de/Posts/24405 |
Zuletzt bearbeitet von: Servicetechniker am: 28.05.2010 12:45Zuletzt bearbeitet von: Servicetechniker am: 28.05.2010 12:42~(‾▿‾)~ |
|
22.06.2010 17:52 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, sorry das ich nachhacke... aber die Frage ist offenbar noch offen. Also, was ist im PC einzustellen... well Du über den CP online, in die CPU möchtest. Eigentlich nichts, Du brauchst allerdings das Projekt mit der CPU und dem CP drin. Hast Du Zugriff auf eine projektierte Station lade am einfachsten das geladene Projekt in Deinen PC und damit kommst Du auf die CPU online. Dies gilt auch über das Internet. Nun da die beiden Möglichkeiten des Port Forwarding’s und der VPN Lösung bereits erwähnt wurden würde ich Dir trotz des höheren Aufwands zur VPN Lösung raten. Allein schon wegen der Sicherheit des Zugriffes und der Möglichkeit sehr einfach auf das gesamte Ethernet Netzwerk zugreifen zu können... anstatt nur auf einen Teilnehmer beschränkt zu sein. Viele Grüße J_Bell By the way... Kennst Du diese Applikation schon? |
Folgen Sie uns auf