09.06.2011 18:37 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo zusammen! Weil es zum Thema passt, habe ich hier mal ein Progi für die umgekehrte Richtung eingestellt. Dabei wird in Abhängigkeit eines Analogsignals ein Inkrementalgebersignal ausgegeben. Sicher werden auf Grund der Ausgangsfrequenzgrenze der Logo keine unendlich kurzen Impulsfolgen möglich sein. Wollte dieses Progi eigentlich nutzen, um einer alten Omronsteuerung den wegrationalisierten Drehimpulsgeber vorzugaukeln. Hab dann aber doch das Programm der Omron geändert. Vielleicht hilft das Progi so hier noch jemanden und sei es nur zum Verständnis der Verweisfunktion. DateianhangInkrementalgebersimulation.zip (77 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 09.06.2011 20:22gesplittet und umbenannt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
13.06.2011 22:32 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo motmonti, in meinem bereits etwas älteren Beitrag "Wie ist eine Auswertung der Signale "A" und "B" von Drehgebern möglich?" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf