Industry Online Support
Technical Forum
19.10.2011 22:36 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
7 mal geladen und keiner sagt was dazu? |
22.10.2011 09:36 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Keiner mehr da, der mir etwas helfen möchte? |
23.10.2011 20:24 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Guten Abend Nachbar Das ihr nicht immer am Rechner seit und auch Privatleben habt ist mir klar. Meinte auch nicht gerade dich aber bei 14 Downloads denke ich kann man schon mal eine Meinung dazu schreiben oder etwa nicht? Naja egal nun nochmal zu meiner Schaltung. Habe jetzt PT1000 und die Meßumformer von Conrad von 0-160°C hier liegen. Habe auch eben die schaltung nochmal umgestellt auf PT1000 Sensoren. Ich hänge sie nochmal an und du könntest ja nochmal schauen wenn du magst. Danke DateianhangBoilersteuerung 2.zip (73 Downloads) |
09.11.2011 19:16 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo Logo-Freunde Es ist vollbracht alles ist eingebaut und die Steuerung so modifiziert das es meinen Bedürfnissen entspricht. Du hattest recht Nachbar als du sagtest der Rest kommt beim Betrieb. So sind noch Blöcke mit Ein-/ Ausschaltverzögerung dazu gekommen und noch einige andere mehr. Ich hänge sie mal an das geschaut werden kann aber nur wer will Wünsche einen schönen Abend DateianhangBoiler final.zip (93 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf