11.02.2008 12:05 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Creak, habe in meiner Heizungssteuerung die Meldetexte mit Schieberegister kombiniert. Zusätzlich kann ich noch Funktionen damit Ein- und Ausschalten. Gruß Kolbtom Dateianhangmeldetext.zip (210 Downloads) |
11.02.2008 21:24 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Creak, in meiner Antwort vom 02.02.2008 zum Beitrag Menüführung oder Zeiteinstellung mit LOGO 12/24 RC BO5A habe ich mal einige Infos und Links zu eigenen Schaltungsentwürfen zusammengestellt, die Möglichkeiten der Steuerung von Textanzeigen aufzeigen und die dir ggf. auch weiterhelfen. Außerdem ist dort auch angegeben, wie es möglich ist, Statusanzeigen (ON-OFF -->0-1) mit wenig Resourcen zu realisieren. Ansonsten hat Kobtom schon recht...erst mal ein funktionierendes Grundgerüst aufbauen und dann die Funktionen und deren Bedienung optimieren... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf