23.01.2020 08:59 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 3119 Bewertung: (488) |
Hallo WoHeLa, ist bei den anderen Projekten auch eine CPU mit V4.4 im Einsatz? Um den vollen Umfang der V4.4 zu nützen wird STEP 7 V16 benötigt. Grundsätzlich sollte es auch kein Problem sein, eine als beispielsweise V4.3 projektierte CPU in eine mit V4.4 zu laden. Die V4.4 behebt allerdings ein Sicherheitsproblem (sieheSSA-232418). Ich könnte mir gut vorstellen, dass dadurch eine V16 Runtime benötigt würde. Du könntest also ein Downgrade der CPU auf V4.3 versuchen, oder einen Support Request erstellen. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf