29.05.2020 21:42 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, zuerst mal danke für die zeitnahen Antworten. Beim RGB Controller handelt es sich um DIESEN HIER ich weiß, es fehtl das W, da war ich im ersten Post falsch. ---- Programmierung gibt es derzeit noch keine. Das Projekt war ursprünglich mit einem angesteuerten Hebeteil angedacht. Leider hat das mechanisch nicht hingehauen. Bei der ersten Progammierung war es so, dass die Funktion ähnlich der eines Garagentors war. Mit dem Näherungssensor wurde RAUF STOP RUNTER umgesetzt. Fahrtende je mit 25 Sekunden Laufzeit bzw. mit Erreichen des entsprechenden Reedkontakts. Beim nächsten Start ging es in die Gegenrichtung los. |
Zuletzt bearbeitet von: marcus@evk am: 05/29/2020 21:45:47 |
|
29.05.2020 22:42 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Der von Dir verlinkte Controller hat eine 1-10V-Schnittstelle. In dem Thread Logo schwache Analogausgänge findest Du Näheres und auch mögliche Lösungen dazu. |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 05/29/2020 23:01:06 |
|
30.05.2020 16:01 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 2177 Bewertung: (95) |
Hallo ernstho
So wie ich das verstehe wird über eine Signalunterbrechung 0V beim 1-10V Eingang eine Umschaltung zwischen Helligkeit- und Farbwerteinstellung durchgeführt. mfG ella_68 DateianhangManual SLR-13 GB.pdf (70 Downloads) |
Folgen Sie uns auf