17.12.2017 16:08 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 1963 Bewertung: (272) |
Hallo, da Du ja aktive Fehlerbits hast kannst Du diese Bits zählen. Schau bitte in die LGF (Bibliothek mit generellen Funktionen) rein. Beispielsweise wären Du müsstest allerdings bei jedem neuen Alarm ein Abbild "alt" erzeugen und es damit vergleichen. Vielleicht ist das ja ein Ansatz für Dich Grüße |
22.12.2017 07:46 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 1963 Bewertung: (272) |
Hallo, bitte schau Dir diesen Link an: ProDiag Hier bitte im Handbuch Kapitel 2.2.6 - Fehlerbits im Programm abfragen. Ich verstehe, dass Du mit ProDiag weniger statt mehr Arbeit haben möchtest :) Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter. Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 22.12.2017 11:26:27Richtigen Link eingefügt. |
|
Folgen Sie uns auf