24.05.2021 10:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33784 Bewertung: (4195) |
Da ich kein reales Panel habe, kann ich leider nicht testen, ob es nicht reichen würde, nur einen Bildwechsel durch zu führen, um den originalen Bildschirmschoner aus zu schalten. Deshalb habe ich die mal etwas erstellt mit einem schwarzem Bild als Bildschirmschoner. Aber das Wichtigste zuerst: Wenn du Änderungen im LOGO!-Programm durchführst und die LOGO! neu startest, musst du die Runtime runterfahren und wieder neu starten, da die LOGO! sonst keine Bildnummer erhält. Damit die Bereichszeiger "Bildnummer" und "Steuerungsauftrag" genutzt werden können, musst bei der Verbindung den Kommunikationstreiber "S7-200" verwenden. DateianhangTest Bildschirmschoner.zip (242 Downloads) |
24.05.2021 13:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33784 Bewertung: (4195) |
Bitte schön ...
DateianhangBildwechsel_LOGO!8.FS4.zip (280 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf