27.05.2010 16:17 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Die Nr der Funktionsblöcke sagt nur den "Verbrauch" der Blöcke aus (0BA6 max. 200). Man könnte sagen, daß die Logo alles "gleichzeitig" abarbeitet. |
27.05.2010 20:45 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Natürlich fragt sie erstmal alle Zustände ab und arbeitet dann der Reihe nach ihre Blöcke ab. Doch die Nr der Blöcke hat nichts mit der Abfolge oder sowas zu tun. Evl. ist der Beitrag SPS oder nicht interessant für dich? Was Zyklen bei der Logo angeht, es gibt die Möglichkeit in der Simulation Zyklus für Zyklus zu beobachten. Vielleicht bastelst du dir nen Testprogramm und probierst das mal. |
Folgen Sie uns auf