07.11.2019 17:46 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65 Besten Dank für Deine Arbeit, dieses Thema mit der Kommunikation zu erarbeiten. Nach diversen Versuchen bin ich nun auf Dein Beispiel gestossen, jedoch funktioniert die Verbindung zwischen der S7-1200 und der Logo nicht. Eingesetzte Hardware: Logo 8.FS4 und 1212C AC/DC/RlyEingesetzte Software TIA Portal V15.1 und Logo Soft Editor V8.2.1 Folgende Sachen musste ich in den einzelnen Beispielprojekten anpassen: TIA Projekt, Wechsel der CPU und anpassen der IP Adresse. LogoSoft, Wechsel der Hardware von Logo8 Standard auf 8.FS4 und anpassen der IP Adresse Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass in der Netzsicht unter Verbindungen die Logo Verbindung rot markiert ist, also nicht ansprechbar von der S7-1212 (siehe Bild im Anhang). Bei der Logo 8.FS4 wurde ja auch die Kommunikation mit Modbus neu gemacht, soviel ich weiss. Kann es sein, dass genau dort das Problem liegt, wieso die Verbindung bei mir nicht funktioniert? ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangTIA_Logo_V1.0.zip (260 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: urs_orso am: 11/07/2019 17:51:58Anhang ausgetauscht Zuletzt bearbeitet von: urs_orso am: 11/07/2019 17:54:56Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/11/2019 08:17:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.11.2019 19:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 33002 Bewertung: (4078)
|
Ich habe jetzt mal mein V14 SP1 auf V15.1 hochgerüstet und in deinem LOGO!-Netzwerkprojekt die IP-Adressen angepasst. Anschließend ausprobiert, alles funktioniert. Ich habe gesehen, dass du in deinen V15.1 Projekt ein CB1241-Modul eingefügt hast. Dateianhangurs_orso.zip (143 Downloads) |
08.11.2019 09:38 | |
Beigetreten: 11.04.2008 Letzter Bes: 21.11.2022 Beiträge: 113 Bewertung: (6) |
Du musst den "Aktiver Verbindungsaufbau" abschalten. Dann sollte es gehen. |
Folgen Sie uns auf