15.08.2019 18:41 | |
Beigetreten: 22.07.2019 Letzter Bes: 15.09.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo Scorp Vielen Dank für die Beschriebung und Anschlussplan. Bin ich damit richtig; 1 Stück FIN 48.52.9 24V Koppelrelais, 2 Wechsler, 8 A, 24 V DC (https://www.reichelt.com/ch/de/koppelrelais-2-wechsler-8-a-24-v-dc-fin-48-52-9-24v-p159000.html?r=1 ) 1 Stück RAD LXZ 25/1K0A ELKO, 1000 µF, 25 V, 105 °C (https://www.reichelt.com/ch/de/elko-1000-f-25-v-105-c-rad-lxz-25-1k0a-p166390.html? ) Viele Grüsse und danke im Voraus |
Zuletzt bearbeitet von: Techn01 am: 08/15/2019 19:24:21 |
|
15.08.2019 20:23 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2178 Bewertung: (95) |
Du braust 2 Koppelrelais mit einem Wechsler ! mfG |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 08/15/2019 20:23:48 |
|
16.08.2019 15:24 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2178 Bewertung: (95) |
Hallo Scorp Der Elko verhindert also das Feuern der Bürsten - oder ? mfG Ella_68 |
Folgen Sie uns auf