03.08.2015 11:00 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hallo motmonti, vielen Dank für deine Hinweise, dein Programm werde ich mir heute Abend mal anschauen und ggf. darauf aufbauen. Kannst du mir dahingehend bitte weiterhelfen, wie ich die Pegelanzeige der Zisterne mittels des US-Sensors hinbekomme? Wie gesagt, ist der Sensor, sowie die Anzeige von ProJet. Der Sensor hat folgende Daten: Stromversorgung: 9V / PW Laufzeitpuls Ich weiß nicht, ob man hier die URL dazu posten darf-falls nicht…Sorry! http://projet.de/leveljet-bt-od-e.html Kann man das Signal ohne weiteres abgreifen, also quasi das Display des Herstellers weglassen, den Sensor am Analogmodul anschließen und als Bargraph in der Logo/Web darstellen lassen? Ziel ist, dass ich von unterwegs via Tablet/Handy den Füllstand der Zisterne abfragen kann. Besten Dank im Voraus. |
03.08.2015 15:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199) |
Doch, den gibt es. |
Folgen Sie uns auf