04.04.2017 17:12 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer Steuerung für meine 19 Rollläden im EFH. Mehr für Beschattung, 3 Fassaden, in den letzten Sonnentagen hatten wir schon 29° in der Bude. Große Fenster, gute Isolierung ;). Persönlich bin ich eher Nutzer als Programmierer, habe aber vor langer langer Zeit mit Logikbausteinen gebastelt. Versuche grade eine Lösung für meine Frage 2 zu finden. Wenn ich mich richtig erinnere brauchen die Motoren nicht fiel Strom, aber beim Fahren ist der Einschaltstrom ist groß. 1. Reichen die Relais von LOGO oder braucht man zur Sicherheit externe 24V Relais? 2. Wenn ich alle Beispiele hier im Forum mir so anschaue, fahren alle Rollläden bei Zentral/Automatikbetrieb gleichzeitig los. Braucht man für jeden Motor eine eigene Sicherung? Ist nicht besser eine Verzögerung einzubauen? 3. Dachte für mein Projekt 2 x LOGO! 8 24R mit je zwei DM16 zu Kaufen. Reicht ein 1,3 A Netzteil aus? 4. Wenn ich mir das Projekt von endorphinbiker anschaue, hat er bei 8 Rollläden ohne Schnickschnack schon 369 Blocks eingebaut. Ist bei 400 Blöcke Schluss? Was ist unter Funktionsblöcke gemeint? Auch IO, Merker? 5. Welche Sensoren konnt ihr mir für die Beschattung empfehlen? Schöne Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Vumer1 am: 04.04.2017 17:17:48Zuletzt bearbeitet von: Vumer1 am: 04.04.2017 17:19:01Zuletzt bearbeitet von: Vumer1 am: 04.04.2017 17:19:57 |
|
04.04.2017 22:54 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
ich habe an so was gedacht |
05.04.2017 14:26 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Hallo endorphinbiker, die Beschattung ist eigentlich der Haupgrund wie so ich eine Steuerung brauche, sihe Post 1. Mich interessiert mehr welche Sensoren die User nutzen. Der HomeMatic Clan nutzt nur Temperatursensoren. Es gibt Beispiele mit kleine Solarmodule. Die Schaltung ist auch nicht kompliziert, einfacher Beispiel von Samaria. Das Problem ist, wie ich schon geschrieben habe, deine schaltung hat nur 8 Rollläden aber schon 369 von 400 Blöcke ohne Schnickschnack verbraucht. Die Seite frickelzeugs.de kenne ich, war auch der Grund die LOGO unter die Lupe zu nehmen. Soll keine Kritik an LOGO sein, möchte nur herausfinden ob das dass richtige für mich ist. Z.B. stört mich das gleichzeitege Schalten von allen Motoren. Die induktive Laste von Motoren ist nicht klein und die Steuerung soll entlasten und nicht belasten. Dazu kommt noch das mann einen größeren Netzteil braucht der Tag und Nacht Strom verbraucht um 2-6 mal am Tag nutzlich zusein . Was ich noch festgestellt habe das die Logo nicht weißt wo aktuel die die Rollladen sich befinden. Die längste Fahrzeit ist bei mir 30 sec. Wenn die Rolllade sich in die Mitte befindet und ich die hochfahren lasse zählt der Zähler 30 sec und nicht die nötige 15 sec. Ist eigentlich nicht schlimm nur eine Feststellung (die Lösung ist glaube ich hier ). Schöne Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Vumer1 am: 05.04.2017 15:36:13 |
|
Folgen Sie uns auf