06.03.2020 19:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Hallo Zwenny, gern geschehen. Manchmal hat der Mensch eben ein Brett vor dem Kopf... |
07.03.2020 19:11 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Nur mal so zur Vollständigkeit, wenn der Logoausgang ein Relais ist oder ein Relais schaltet, könnte es schnell zum Relaisflattern kommen, wenn man keine Hysterese einbaut. Wenn z.B. die Temperatur zwischen 79,9°C und 80.1°C schwankt, also ein schneller Wechsel stattfindet, dann wird das auch so an ein Relais weitergegeben. Da es bei Analogsignalmessungen fast immer zu kleinen Schwankungen kommt, sollte man eine Hysterese einbauen. Im Anhang mal eine Variante, wie man ein Bereichssignal mit Hysterese aufbaut. Einfach in der Simulation ausprobieren, dann sieht man schon das Verhalten. M.f.G. Scorp DateianhangBereich mit Hysterese.zip (98 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.03.2020 22:46 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Mit etwas Aufwand geht viel, im Anhang eine geänderte Variante mit angedeuteten Zählern. Dazu habe ich Komparatoren verwendet und die Zählerwerte müssen erst in eine arithmetische Anweisung. Ein Schönheitsfehler ist noch drin, der Wert Delta in den Komparatoren zeigt keine Kommastelle. Wenn man die Hysterese fest einstellen möchte, braucht man sie auch nicht anzeigen oder an verwendet weitere Blöcke. M.f.G. Scorp DateianhangBereich mit Hysterese2.zip (87 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.03.2020 13:33 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Zwenny, seinerzeit habe ich eine Lösung für die Berechnung der Absoluten Feuchte und des Taupunktes aus gemessenen Daten für (aktuelle) Temperatur und rel. Feuchte in % einschließlich LOGO!-Schaltung hier im Forum vorgestellt: Vielleicht hilft dir das ja auch weiter. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf