21.03.2017 09:06 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Der Zeitstempel der CPU ist zwar komplett falsch, das dürfte ja aber keine Probleme verursachen, oder? |
21.03.2017 10:21 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Das behebt den Fehler leider nicht. Er lag auch an ganz anderer Stelle bei meiner eigenen Suche nach einer Lösung hatte ich in der Gerätekonfiguration der CPU im Reiter "Konfigurationssteuerung" den Haken bei "Umkonfigurieren des Geräts über Anwenderprogramm ermöglichen" gesetzt. Darauf gekommen bin ich durch googlen des TextListIndex: 258, TextListEntryIndex: 33, die im Diagnosepuffer standen. Die Seite war zwar auf chinesisch, aber Google translate hat ausreichend ausgeholfen, dass ich verstanden habe, woran es lag: http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=152237&cid=1072 Das angehängte Bild ist so verdunkelt, weil die Übersetzung des Werbe-Popups keinen Button zum schließen hatte. Vielen Dank mm76 für die umfangreiche Hilfe ich habe dadurch von der gesamten Struktur einiges mehr verstanden. Viele Grüße, |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf